已回答假定已回答

AD9361 AGC问题

mc516 在 2016-7-27 詢問的問題
最後回覆由zahymhb於2017-2-16提供

各位朋友:

最近几天调试AD9364的接收通道,使用Fast AGC, full table模式,我用信号源输入点频信号,但信号在-70dbm-30dbm时,从数据接口看,信号大小稳定,读出LMT,LPF指针似乎是对的,当我输入一个-10db信号,数据信号也正常,但我退回到-30--70dbm范围,信号的大小就没有放大了,读出LMT,LPF指针,一直停留在-10db那个时候了,无论输入信号怎么变,LMT,LPF指针都不变化了,这是怎么回事呢,按照状态机跳转,就算AGC失锁了,外面信号变化,应该重新锁定啊,怎么感觉死在什么地方了?

結果