已回答假定已回答

似乎AD835乘法器的芯片datasheet典例供电电路有错误?

壹伍壹拾 在 2016-7-30 詢問的問題
最後回覆由壹伍壹拾於2016-8-21提供

你们好,我是一名大三学生,最近在做一个多普勒频移的项目使用了AD835这块乘法器芯片,

在使用的过程中发现AD835的datasheet的内容似乎有些矛盾,我的datasheet是从http://www.analog.com/cn/search.html?q=ad835

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD835.pdf

下载的,datasheet里所给出的经典应用电路图似乎有不合理的地方,下面说来:

 

我在datasheet看到关于电源供电的部分是这样的:

这是否说的是ad835的供电是VP电压范围是+4.5V到5.5V,而VN端的电源范围是-4.5V到-5.5V?因为贵公司很多乘法器芯片都是正负电源供电的,看了datasheet之后我就猜测应该是接+5和-5V的但是我在你们的例图20却看到

这样:

 

这很不好,我非常不解,datasheet和电路图似乎自相矛盾了,4.7uf的电容应该是滤波吧,图20的接法应该会爆吧,VN不是应该是-5V左右的电压吗?

 

我再百度上找过ad835的应用电路图,

所以:我在官网http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD835.pdf 下载的datasheet是不是有错误?现在正式发帖咨询纠错,请给予重视

 

另外,我想问一下纠错有没有奖啊,我做项目需要两三块这个芯片,但是好贵我有点负担不起,希望申请两三片研究一下。

結果