已回答假定已回答

ADC静态参数测试方法请教

coyoo 在 2016-8-2 詢問的問題
最後回覆由lisa於2016-8-3提供

     首先谈谈我们是如何测量ADC性能的吧,ADC芯片是AD9218,模拟信号是单端信号,所以参与AD8318进行单端转差分,输入DC耦合。

     所以进行ADC的线性度测量的时候,通过信号源提供0mV到1000mV的DC量测试多个点,然后从中分析ADC的线性度参数。

 

     网上说这种测试方法不能够完整反映出ADc的性能参数。而且,后期可能会改版为AC耦合,就更不能采用这样的方法来测量ADC了。

     我的问题是有什么更好更简便的方法来测量ADC的静态参数?

結果