已回答假定已回答

如何在VC++下使用IIO类库API函数通过PC的网口对AD9361进行配置编程

wrh1025 在 2016-8-1 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-8-18提供

各位专家好:

我购买了一套ZC706开发板+AD-FMCOMMS3_EBZ评估板准备做雷达项目开发,我们知道,上电后采用SD卡启动方式,板上运行了嵌入式LINUX系统,然后我们在PC端使用IIO 的SCOPE软件通过ZC706的网口对AD9361等芯片参数进行配置,并配置成功,现在的问题是我们要在VC++下自己开发一套与SCOPE软件类似的功能,借助于VC++界面设计,把配置参数通过网口发送给AD9361,并且通过网口接收雷达回波数据,也就是一个发送功能一个接收功能,现在有下面几个问题:1)是否IIO类库提供了API函数集,支持一些芯片的直接访问,比如可以直接对AD9361等芯片的寄存器进行访问?2)是否要先进行底层的网络协议的编写,然后再进行网络连接?之后才是对AD9361等芯片的操作?

3)是否在对AD9361参数配置下载前,需要深入理解网络接入协议?

4)ZC706开发板 与电脑之间是通过网口通信的,这是否要先在VC++下建立复杂的网络连接,然后进行芯片参数配置?

5)如果有相关测试参考代码,请帮助提供一些供参考。

 

非常感谢!

結果