已回答假定已回答

AD7655无法正确得到A2和B2通道数据

RgYa 在 2016-8-10 詢問的問題
最後回覆由RgYa於2016-8-27提供

AD7655可以得到A1,B1通道的数据,无法得到A2B2的数据。

电路设计如下:采用并行数据输出,连续采样。CS和RD接地。BUS和EOC悬空。AD7655的其他控制信号均由FPGA提供。

实验现象如下:

将A0=0,可以正确得到A1和B1数据;将A0=1,可以正确得到A2和B2数据。

但是A0输入一个连续高低点平后,希望正确得到A1,B1,A2,B2的数据。但是发现A1和A2都是同一个数据(是基本等于A1的值);

B1和B2都是同一个数据(是基本等于B1的值),也就是数据线上的数据都是A1和B1的值,无法取得A2和B2的数值。

求教原因。

結果