已回答假定已回答

Logarithmic amplifer with Limiter Output

flyingtin 在 2016-8-12 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-9-4提供

大家好,最近遇到一个技术上的难点,想请教各位。

我需要一款真对数放大器,具体功能就是扩大输入信号的动态范围,方便后面的数字信号处理。

之前的方案是跟厂商定制的模块:http://www.mwlabs.com.cn/detail.php?id=457

但是新版中我们想把这种真对数放大器替换掉,想利用AD8309的来处理,一路限幅输出一路对数输出,但是AD8309的小信号带宽太小了,才3.5MHz,而我需要10MHz左右的,请问有什么好的方案吗?非常感谢。

結果