已回答假定已回答

关于产品ADIS16260/PCBZ的咨询,感谢查看!

don12138 在 2016-8-14 詢問的問題
最後回覆由don12138於2016-9-8提供

近日购买了贵公司的ADIS16260/PCBZ,供电使用后发现数据输出不对,管脚接法为: 左边 2SCLK 接SPI时钟 3CS 接SPI片选 4DOUT接MISO 6DIN接MOSI 9接GND 10 接VCC(5V)

 

测试MISO 输出波形为:

放大后波形:

可以帮忙分析下是什么问题吗?  C1焊接的104  C2 采用了一个1nf的电容,这两个电容影响大吗?看数据手册不焊接也应该可以用,如果重要的话C1 C2需要焊接多大的电容? 非常感谢

結果