已回答假定已回答

ADA4530-1损坏问题

Alucard 在 2016-8-18 詢問的問題
最後回覆由Alucard於2016-9-12提供

使用ADA4530-1作为光敏二极管的放大电路,采用垮阻方式,放大倍数为5GV/A由于没有超过1Gohm的电阻,于是用若干1Gohm电阻串联替代,同时并联上若干0.5pF的电容串。预估的-3dB带宽为0.5~1KHz量级。

初次测试后信号显示的结果与设计相符合,由于某些器件参数需要调整,遂拆下电路板进行调整,可能是由于拆装过程中没有注意保护,导致上电之后信号显示以下不正常:

1.使用与之前同一线性电源(AC220->DC5V,电源负极接地,电路屏蔽接地)供电时,信号上出现频率为100Hz左右的规律噪声,幅值较大但不确定(约为1V左右量级,幅值缓慢变化)。

2. 采用与地完全隔离的电池供电(输出端Vout对应负极也不与连接),则无上述噪声。

3. 在2的情况下,对动态信号进行测量,表现出的-3dB带宽只有若干Hz(或者更低),对方波信号响应变形明显(见图)。

4. 在芯片接入电路(不接电源)的情况下,使用电桥测量8~6两端电容有将近1nF。

ADA4530-1.png

ADA4530-1_2.png

对其他类似的应用(如作为电离室的跨阻放大)中,也发发生过现类似情况,观察到对方波的有类似的不正常响应。

问题:

是否有类似情况?是否可以判断该芯片已经损坏?可否推测肯能损坏的原因或给出避免此类情况的建议?

結果