已回答假定已回答

关于ad9244

hua_2016 在 2016-8-18 詢問的問題
最後回覆由Li Xuan於2016-8-20提供

有几个关于ad9244的问题想请教

1. 其数据手册中第6页, Table4中提到 Minimum Conversion Rate 为 500KHz, 同时在第9页对Minimum Conversion Rate 做出了解释:

我是否可以理解为ad9244的输入时钟应大于500KHz, 否则其性能就会下降?

为什么时钟低了, 性能就会下降?

2. 数据手册的第18页, Table9中,  External (外部基准模式) 这一行中有: 1 ≤ VREF ≤ 2.0

    在第21页中又以 2.048 V的外部基准 REF191 作为例子讲述外部基准

     我的问题是: ad9244的外部基准是否可以大于2v,  大于2v是否会有不利影响?

3. 数据手册中给出了ad9244评估板的原理图和pcb的布局布线情况. 32页中可以看到整个电路公用了一个地平面,

   即使是作为输出缓冲器的74VHC541也连到了这一地平面上.  是否需要将模拟部分和数字部分的地分开?

結果