已回答假定已回答

关于aducm360多通道模拟采集的问题

xiaomeng_ 在 2016-8-21 詢問的問題
最後回覆由lee@westlakemeter.com於2016-8-30提供

          您好!

         问题: 用该芯片采集8路的ad信号,使用的是连续转换模式,每次ad转换完成进入中断函数,在中断里切换下个通道,依次采集各通道模拟量。但是当ad的采样率大于200Hz以上时,就会出现读取的数据错误,每两个通道采集过来的电压值一样,等于只采集了一半通道。

          1.想知道为什么会出现这种情况?该怎么解决?另外如何实现快速的采集多路的AD信号?

          2.如果利用DMA,能否通过配置寄存器自动切换输入通道,从而轮流采集各个ad输入通道的信号?

結果