已回答假定已回答

AD7746EVAL评估板相关问题

YangHao 在 2016-8-22 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2016-8-23提供

您好,我最近在用AD7746开发一个电容层析成像系统,我买了一块AD7746EVAL开发板用于学习。

1.请问能不能将该评估板的上位机软件源程序给我一份以供参考?该源程序是用labview还是CVI编写的?

2.该评估板LK1处的跳线是不是应该这样用,当我用usb供电时就短接5.0V跳线,如果我用J2供电是不是应该短接3.3V,还有LK1的V_EXT和AVDD什么情况下短接?

3.当我把LK2的SDA、SCL、RDY连接到我自己的MCU时,该怎样给AD7746评估板供电?

4.该评估板上的两个sample是不是没有接线?我可以把两个sample取下来?

5.请问有没有AD7746和51单片机或者STM32的通信示例,如果有的话请给我发一份。

问题比较繁杂啊。。希望能得到解答,谢谢啦!!

結果