已回答假定已回答

AD9643宽带信号EVM问题

bandwidth 在 2016-8-25 詢問的問題
最後回覆由bandwidth於2016-9-2提供


AD前端电路是根据DATASHEET参考电路设计:

QQ截图20160825155413.jpg

采样率为245.76MHz,中频信号为载波为61.44MHz、符号率最大为100MHz、滚降系数为0.2、实际带宽为120MHz左右的QPSK信号,功率为0dBm。

将AD采样后的信号通过chipscope抓取,导入到MATLAB的下变频,然后将IQ数据导入安捷伦的89600软件,符号率从10MHz-100MHz变化过程中EVM逐渐变大,SNR也逐步变差,100MHz时EVM达到了8%左右,请问这是什么问题?

1.符号率为10MHz:

adcdata_10M_245M76.jpg

2.符号率为50MHz:

adcdata_50M_245M76.jpg

3.符号率为100MHz:

adcdata_100M_245M76.jpg

結果