已回答假定已回答

AD9361射频收发回环测试 接收信号质量差 提问

lisely_lai 在 2016-8-28 詢問的問題
最後回覆由Logic於2016-9-23提供

大家好:

      我在调试AD9361射频收发回环测试,测试情况如下:

 

1.  使用单块评估板,将Tx和Rx通过射频线缆回环;

2. 测试脚本配置为FDD方式,收发设置为相同频点;

3. 基带信号源使用内部的BIST模块。

 

测试中,使能ENSM进入FDD状态,切换BIST灌入Tx Chain (etc. SPIWrite 03F453),FPGA内部抓取接收信号,可以看到IQ正弦波,但是质量很差,类似噪声。后面我调节Tx Power 使得信号质量有所改善,但是还是存在两路信号质量不理想, 测试图片如下:

                                                    图1.  正常的基带单音信号(BIST直接灌入数字接口)

 

 

                                                        图2.   较低频率单音IQ两路(BIST灌入Tx Chain 射频回环到Rx Chain)

 

                                                   图3. 较高频率单音IQ两路(BIST灌入Tx Chain 射频回环到Rx Chain)

 

 

 

接收增益这块,我使用了AGC的 Fast  Attack模式。

 

还请大家帮忙看看 ,谢谢。

結果