已回答假定已回答

AD7768的数据读取

lee@westlakemeter.com 在 2016-9-4 詢問的問題
最後回覆由lee@westlakemeter.com於2016-10-13提供

你好:

 

我现在使用你们公司的AD7768数模转换芯片采集数据,由于AD7768的数据输出不能与我现在使用的ARM单片机直接采集,需要进行位读取,造成很大的不便。我想咨询一下如何高效的把AD7768的转换结果采集到处理器内部?比如使用DSP等方式?

 

如果使用你们的DSP哪款比较合适呢?型号实在太多很难分辨,我的需求就是把7768以最大速率转换的结果全部获取到处理器内部并进行简单的处理后可以快速的传递给后端的主处理器,最好以SPI的方式传递。

 

由于没有使用过你们的DSP产品,不是很了解相关的开发过程,如开发环境,调试仿真器和示例代码等,是否可以做些简要的介绍?

 

非常感谢!

結果