已回答假定已回答

请教大家AD9788芯片的问题

shane 在 2013-1-10 詢問的問題
最後回覆由shane於2013-1-10提供

最近用ADI的AD9788芯片,采用标准数字正交上变频功能。输入时钟800MHz,输出信号150MHz,四倍插值,采样率200MHz。现在输出信号功率非常小,只有大约-35dBm左右,请问大家有没有用过这个芯片,输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?谢谢!

附件

結果