已回答假定已回答

求教用AD8367做AGC,调试时遇到的一些问题

shane 在 2013-1-10 詢問的問題
最後回覆由DongQipeng於2016-12-23提供

我按照AD8367新版datasheet中figure34搭了个AGC的电路,在50mV峰峰值、20kHz正弦波输入信号下调试,发现:
        1)
若GAIN接入0.5V~1V外部增益控制电压,芯片能正常放大输出;
       
2)若把GAIN脚和DETO脚相连,用内部检波输出功能实现电压的AGC控制,发现DETO输出电压在2.5V左右,与datasheet里DETO所标定的
0V~1V电压输出有较大差距。     请问这是什么问题造成的?该如何解决?
      3)
AD8367在低频工作状态下还需要做输入输出匹配吗?
     
4)datasheet里的OIP3指代的是什么量,有何意义?如果有OIP3,是不是也有OIP1,OIP2,那又各有什么含义?在实际中有何指导意义?
    
谢谢

結果