已回答假定已回答

关于放大器的选型

007 在 2016-9-12 詢問的問題
最後回覆由guorock於2016-9-21提供

Hi:

     输入为0~12.5V的直流模拟量,想增益放大4倍,输出0~50V;

     输入-10V~10V的直流模拟,想放大2倍,输出-20~20V;

     输入0~10V的直流模拟,想将其缩小,使其输出0~150mV;

以上信号均按低频处理,以及对于选择的运放iC的供电电源最好是常用的。

 

Thanks

結果