已回答假定已回答

关于AD9361的fastlock模式下,信号稳定的判定

daxuan 在 2016-9-12 詢問的問題
最後回覆由xfz於2016-9-20提供

请问一下,使用AD9361的fastlock模式,怎么判定、测试信号稳定的时间?常规模式下,可以检测247[D1]进行检测,但使用fastlock模式,调用profile实现调频,我检测247[D1]始终为1,所以请问在fastlock模式下,我该如何判定信号已经稳定?谢谢@

結果