已回答假定已回答

关于ad9361 No-os software下载到板子失败的问题

小雷。 在 2016-9-13 詢問的問題
最後回覆由小雷。於2016-11-21提供

我现在用的是FMCOMMS5和ZC706,然后用No-os software来配置ad9361,但是在SDK里把软件下载到板子上时,出现了下面这样的错误:

10:46:01 ERROR: Unexpected error while launching program.

java.lang.RuntimeException: Error while running ps7_init method.

Cannot Read from target

 

    MMU section translation fault

 

at com.xilinx.sdk.targetmanager.internal.TM.run_ps7_init(TM.java:1073)
at com.xilinx.sdk.debug.core.XilinxAppLaunchConfigurationDelegate.runTargetSetup(XilinxAppLaunchConfigurationDelegate.java:486)
at com.xilinx.sdk.debug.core.XilinxAppLaunchConfigurationDelegate.runApplication(XilinxAppLaunchConfigurationDelegate.java:588)
at com.xilinx.sdk.debug.core.XilinxAppLaunchConfigurationDelegate.launch(XilinxAppLaunchConfigurationDelegate.java:296)

我在网上找过有相似问题的解决方法,具体是打开串口助手,Reset板子,启动到u-boot的时候,按任意键,不要让系统进入Linux,只停留在uboot阶段,然后再launch on hardware。但是问题还是没解决,

请问各位大神这是为什么呀?能帮忙解决一下吗

結果