已回答假定已回答

dds问题

Nuofei 在 2016-9-18 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-9-26提供

使用AD9914DEMO有以下问题,请帮忙解决

1.使用外部32位数据直接产生调频信号,那么载波的数据是怎么送进去控制的?

   比如我产生输出频率427MHz,调制频率1k,频偏1MHz的信号时。F[3:0]=“0010”,外部的32位数据我将模拟信号经过AD转换后直接送入(这数据决定调制频率1k以及频偏1MHz),但是我没有找到在这种模式下,427MHz载波的频率控制字是怎么送的?

2.在这种模式下,我怎么对9914内部的功能寄存器进行选择(因为用于访问内部寄存器的sclk以及data,cs管脚在外部直接32位调制模式时,这三个管脚已经变为了data脚),比如对VCO的校准,需要设置CFR1里面的 [24]位,以及对电荷泵的电流大小进行设置,也不知道在这种模式下怎么进行控制。从datasheet里面看到,进行SPI串口控制这些功能时,sclk以及DATA IN的管脚都是用的外部32位并口数据里面的几个管脚,那么在我用外部32位直接调制时,这32位数据已经是作为直接的data时,已经没有了sclk以及data口,怎么去对VCO进行校准,以及改变电荷泵的电流大小呢?

結果