已回答假定已回答

adf4350输出频率偏移几百赫兹  急等

heyan1984@sohu.com 在 2016-9-20 詢問的問題
最後回覆由xfz於2016-9-20提供

我用的是10M晶振(输出频率不可微调),COMS电平,输出幅度10dbm,精度0.5PPM,4350输出在2400M时偏移几百赫兹,输出频率越高偏移越多。并且频点不稳定,左右几十赫兹的抖动。我用频谱仪看了晶振本身很稳定。

环路滤波器用的是评估板参数。鉴相频率10M,1M,500K都试过,没有什么明显区别。

 

我做了如下实验:

1 用信号源输出10M代替晶振,输出稳定左右不抖动,2400M时偏差一百多赫兹,如果把信号源输出频率降低0.5HZ左右,输出频点基本对准。这里是否可以证明,频率偏移只是由于晶振不够准确?

2 用另外一个精度1PPM的10M晶振(输出频率可微调)代替上述10M晶振,则4350无输出。该晶振输出波形方波,峰值超过1V,输出幅度-7.5dbm,不知是否幅度不够,但是我把信号源输出调到-12dbm时,4350仍能正常输出。

 

如果是环路滤波器问题,为什么用信号源时,输出频率只有偏移,但是不抖动。

 

要解决问题:

1 如何保证输出频率不抖动。

2 如何解决频率偏移几百赫兹的问题。

3 频率准确度软件该如何设置,比如鉴相频率设置成多少?是否要用超高精度的晶振?

 

网上没查到输出频率偏移的资料,难道大家都没有类似的问题吗?

結果