EmmaChen

最新《模拟对话》合集,默默奉上!

EmmaChen 在 2016-9-26 建立的討論區
最後回覆由小海不怕於2016-12-19提供

《模拟对话》杂志是ADI公司于1967年创办的技术杂志,至今已经连续出版49年,主要讨论有关模拟信号、数字信号和混合信号处理的产品、应用、技术和技巧。目前提供两种版本:在线版每月发行一期;印刷版每年发行四期,作为对在线版中技术文章的定期回顾和汇集。

 

本月为大家推荐的是刚刚上线的的第50卷第2期合集,到底是下载PDF文档还是索取印刷版呢?点击以下链接自己决定吧~

 

电子版下载:http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/analog-dialogue/50-2_cn.pdf

 

印刷版免费索取:http://h.analog.com/cn_analogdialogue

 

—————————————————————————

《模拟对话》第50卷第2期合集包括的文章有:

精密ADC用滤波器设计的实际挑战和考虑

精密模数转换器应用广泛,如仪器仪表和测量、电力线继电保护、过程控制、电机控制等。目前,SAR型ADC的分辨率可达18位甚至更高,采样速率为数MSPS;Σ-Δ型ADC的分辨率则达到24位甚至32位,采样速率为数百kSPS。用户限制信号链噪声很重要,以便这些高性能、高分辨率转换器能够获得额定性能。本文讨论信号噪声管理中模拟和数字信号链滤波器实施相关的设计挑战和考虑因素。

1.webp.jpg

▲理想滤波器与实际滤波器的幅度响应对比

 

 

用过压故障保护模拟开关代替分立保护器件

设计具有鲁棒性的电子电路较为困难,通常会导致具有大量分立保护器件的设计的相关成本增加、时间延长、空间扩大。本文将讨论故障保护开关架构,及其与传统分立保护解决方案相比的性能优势和其他优点。这种新架构采用专利的高压工艺制作,可确保达到全新的故障保护水平,同时满足精密信号链的性能要求。

2.webp.jpg

▲过压电流路径

 

 

采用MEMS陀螺仪的低噪声反馈控制设计

MEMS陀螺仪输出角速率信号中的噪声会直接影响系统的关键特性(如平台稳定性),且常常是控制系统能够支持的精度水平的决定性因素。了解运动控制系统对陀螺仪噪声特性的依赖性对设计人员来说有着多方面的好处,例如能够确定反馈检测元件的相关要求,或者相反,分析系统对特定陀螺仪中噪声的响应。本文重点关注制定最合适的MEMS陀螺仪选择标准和考虑因素,并在传感器的集成过程中保持其噪声性能不变。

3.webp.jpg

▲运动控制系统架构示例

 

 

运算放大器输入过压保护:箝位与集成

在某些应用中,可能出现超过电源电压电平的电压驱动运算放大器输入的情况——这种情况称为过压情况。过压可能导致运算放大器的某些电气性能发生偏移,超出数据手册的保证限值,甚至导致器件永久受损。因此,难题在于在运算放大器的输入端加入过压保护(OVP)电路而不引入导致系统精度损失的误差。本文比较了两种输入过压保护的方法。

4.webp.jpg

▲用于过压保护的经典箝位电路

 

 

电磁流量计:设计考虑和解决方案

有很多行业趋势促进了对于新流量测量架构的需求,比如污水处理厂、化学/制药厂、食品和饮料处理,以及纸浆和造纸厂。这些应用经常需要在有大量固体存在的情况下测量流量,而大部分模拟流量技术不能轻松胜任这一要求。本文重点讨论电磁流量计架构实现中的设计考虑因素;该解决方案可以简化系统设计,改善性能,并降低成本和功耗。

5.webp.jpg

▲污水处理厂简图

結果