已回答假定已回答

测试AD9361 Slow AGC  信号强度线性度不足问题

lisely_lai 在 2016-9-28 詢問的問題
最後回覆由lisely_lai於2016-9-29提供

Hi,all,

 

我购买的zedboard+9361板子,在测试接收AGC时遇到问题 ,想看看能不能帮忙解答下

  1.  配置为Slow AGC模式,GainTable 采用 Full Table方式, Max Index 为76(d), ENSM 配置为FDD模式,发射2.4GHz,接收2.3GHz—— 增益控制使用模板默认。

 

  2. 使用信号源发射单音信号,信号强度从20dbm开始下降 ,同时读取Full Table Index值:

               接收端信号强度/ dBm              Full Table Index

                         20                                        0x03

                         15                                        0x06

                         10                                        0x0A

                          5                                         0x0F

                          0                                         0x15

                         -5                                        0x19

                         -10                                      0x1E

                        -15                                       0x23

                        -20                                       0x29

                        -25                                       0x2D

                        -30                                       0x32

                        -35                                       0x37

                        -40                                       0x3D

                        -45                                       0x41

                        -50                                       0x46

                        -55                                       0x4B

                        -60                                       0x4C

                        -65                                       0x4C

                        -70                                       0x4C

Index值随着信号强度减弱而增大,说明AGC是起作用了。 但是 我测试的这个线性范围明显不足,到-30dBm的输入强度后,信号就开始有失真了,并且最大Index 4C在-60dBm就达到了。 这个应该是不合理的。有些朋友测试这个线性范围是能达到-71dBm的。 另外,我这里是没有开启数字增益。

 

 

-10dBm时接收的信号:

 

从-35dBm开始,接收的信号就有明显的失真了:

  

-60dBm时接收的信号:

結果