已回答假定已回答

AD9361测试信号接收星座图问题咨询

lisely_lai 在 2016-9-29 詢問的問題
最後回覆由lisely_lai於2016-10-11提供

Hi,all。

 

我已经调试好AGC功能,现在使用仪器灌入调制信号进行测试。

 

测试的思路大致如下:

    1. 信号源仪器发出基带调制信号,如QPSK 、pi/4 DQPSK、 16QAM、64QAM;

    2. AD9361在较好的接收强度下(-30dBm上下)接收;

    3. FPGA直接实时绘制接收的IQ图,因此来查看(AD9361出来为零中频复信号)。

但是在实际测试中,有如下几个疑惑点可能会对测试造成影响:

1. 信号源仪器和板子时钟源差异;

2. 信号源发出的信号一般会经过成型滤波(根升余弦、升余弦、高斯),所以一般要求接收基带需要对应的匹配滤波。但是这点上,我是想直接去查看IQ图,也就是不经过匹配滤波(那样可能需求针对去增加代码)。另外,如果发射rectangle方式,这种经过实际的中射频链路,是会有信号失真。所以也不好用来评估IQ图。

 

大家有没有什么较好的建议,目的是想直接可以从IQ信号来看出接收的信号质量,也就是星座图点会收敛稳定。

結果