已回答假定已回答

AD7192读取问题

xiaobaitu 在 2016-10-1 詢問的問題
最後回覆由Yaao於2016-11-1提供

在使用ADI公司的AD7192芯片进行AD转换时,读出码值与实际电压值不否,因此用GPOCON寄存器读写对通讯进行验证,发现读数据有问题,具体情况描述如下:

1、初始化完成后,P2P3脚输出低电平,给GPOCON寄存器写数据(0X280X68),芯片P3脚输出高电平,P2脚输出低电平。

2、读GPOCON寄存器时,先写命令(0X680X00),读出数据(0Xa7/0X48等)与写入数据(0x68)不同。

3AD7192所有寄存器都只能读一遍?当第多次读GPOCON寄存器时,读出数据全为0X00

4AD7192是上升沿采样,下降沿输出?如果是上升沿输出,上升沿和数据沿重合怎么判读?

AD7192电路图(已将NC脚与AGND连接)、调试过程通讯图及程序以附件给您,希望多多指导!

附件

結果