已回答假定已回答

AD9361无发射信号问题

xing 在 2016-10-8 詢問的問題
最後回覆由tangshanwu於2016-11-4提供

ad9361无发射信号求助,硬件平台为ettus公司的软件无线电开发板USRP B210,配置软件是通过调用ADI官网提供的配置function来实现。
1、ad9361工作于FDD模式,数据端口为dual port cmos模式

2、状态机处于FDD状态(0x017寄存器值为0x1a)
3、接收通道可正常接收数据

4、TX PLL、RX PLL、BBPLL处于锁定状态

5、通过设置寄存器0x3f5的值为0x01,使发送端数据回环到接收端,通过Xilinx Chipscope观察,收发数据相同,说明发送数据端口时序正确。

6、发送数据I路为cos,Q路为sin。

7、用频谱仪测输出管脚,无载波泄露

8、0x002寄存器值为0x62,0x004寄存器值为0x70

結果