已回答假定已回答

望ADI的工程师们抽空指点下有关仪表放大器的一些问题

陈han 在 2016-10-9 詢問的問題
最後回覆由YakeAD於2016-10-26提供

①上图这是我用AD8226做的5V供电的仪表放大电路,实际测试的时候正负输入端必须信号源必须设置700mv以上的直流偏移量才能轨至轨输出,如果不加就达不到要求,只能最多2.5V左右失真,手册上说的轨至轨的介绍有点不符。而且700mv又有点像是三极管的导通电压,是不是得给输入端的三极管提供导通电压呢?

②上图是我看到的资料,说要加共模电压,原理又是为什么,什么叫做提供输入端的直流到地的通路呢。而且输入端并联了电阻不会降低仪表放大器的输入阻抗吗?仪表放大器的输入阻抗是无穷大的,这样子不就没了仪表特有的优势了?

③近期看了很多资料,了解到有些仪表放大器由于内部结构不需要输入端加共模电压就能放大,因为内部电路提供了。这些仪表放大器的内部特点是什么?我最近在做轨至轨输出,差分输入,单电源供电的电路,有什么芯片可以推荐的呢?

④现在看的好几款的仪表放大器芯片手册中,输出的范围都与输入的共模电压有关,我想知道的是输入共模电压是和运放内部的哪些电路因素有关,为什么会限制运放的输出?

        我是一名初学者,所以问题多了点,望工程师们能够百忙之中抽空解决下我的疑惑,谢谢

結果