已回答假定已回答

同步采样AD7768的数据读取

lee@westlakemeter.com 在 2016-10-10 詢問的問題
最後回覆由lee@westlakemeter.com於2016-10-22提供

我在查看AD时发现同步采样的AD的输出都是每个通道对应一个输出端口,配合一个DRDY信号和DCLK信号时钟输出转换数据。在查看这些AD的评估板时发现与之适配的接口板都是采用FPGA设计的,利用FPGA来读取这些同步信号。而我不打算使用FPGA,想直接使用单片机或者DSP能不能直接获取这些转换结果呢?因为这些转换信号也可以设置为从一个GPIO输出多个通道的转换数据,输出数据模式类似于SPI,可否直接使用DSP或者单片机的SPI接口直接获取这些数据呢?

 

我现在使用单片机获取的数据都是乱码,与转换结果差别很大且无规律。

 

是否一定是使用FPGA才能读取数据?

結果