已回答假定已回答

EVAL-CED1Z(AD7760)评估板C语言例程无效,未找到注释中说的DLL

xvcong 在 2016-10-11 詢問的問題

本人购买了AD7760的全套评估套件EVAL-AD7760EDZ以及EVAL-CED1Z

使用中发现example code无法正常使用,开发环境为VC6.0,根据代码注释中的信息,安装过evaluation software后c:/windows/system32/文件夹中会有一个ADI_CED1a.dll文件,结果安装后并没有找到这个文件。

经过寻找,在evaluation software的安装目录中发现了这个dll文件,并将它复制到工程目录下,程序可以运行下去,不会提示link dll失败了,但是运行结果不正确。

在board id后报了3个错误,错误代码均是-8016,而且无法选择任何选项,程序阻塞。

注:使用evaluation software进行测试可以连接上目标板,正常读取数据,但是example  code运行有问题

请问是否是这个dll有问题,如何使程序正常运行。

結果