已回答假定已回答

DDS芯片AD9837的输出电压幅度大小的问题

求知若渴 在 2016-10-18 詢問的問題
最後回覆由求知若渴於2016-10-22提供

不好意思各位工程师,AD9837的输出电压到底是多少啊,我想通过DAC来调幅,就需要9837输出作为基准,但是手册上好像没确切给出输出电压的大小,只有一个最大输出和最小输出,比如我想要输入DAC的基准为5V,需要在9837输出的基础上加放大器放大到5V,如果放大倍数为10,9837输出就得为0.5V,而手册说VOUT最大为0.6,那么这个输出是一只都是0.6么,我需要的0.5能不能调出来,谢谢啦

結果