已回答假定已回答

AD7606最大工作电流问题咨询

ciompqf 在 2016-10-17 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2016-10-20提供
  • 一、工作电流问题:

在手册上标识AD7606正常工作电流不超过30mA,因此选用了LDO芯片TPS7A49做为5V单独为AD7606供电,而Vdriver则与DSP共用一片3.3V电源。两个电源都是直接从开关电源输出的12V电压直接转换,而LDO芯片TPS7A49电源上电就不能正常工作进而导致AD7606直接烧掉(5V电源对GND电阻为几十或100多欧姆),而将LDO更换成1117就可以正常工作了,请问是TPS7A49电源芯片的问题还是AD7606正常工作电流实际要大?

  • 二、VCCGND电阻问题:

由于第一个问题原因导致AD7606烧掉后,在板上测试AVCC管脚对AGND电阻为几十或100多欧姆(测试了多块板子),通常当电阻为100多欧姆的时候,是其中某一AVCC管脚对AGND有电阻值,其余为高阻。而当将芯片从板子上拆下后,再去测量芯片上的AVCCAGND管脚又成了高阻状态(板子上的5V电源对GND也是高阻状态),请问一下这是什么问题啊,AD7606是否烧掉了呢(由于高温热风将芯片从板子取下,也就没有再重新焊回到板子再测试)?

AD7606.jpg

 

結果