已回答假定已回答

AD9361接收IQ轨迹图质量咨询

lisely_lai 在 2016-10-18 詢問的問題
最後回覆由xfz於2016-10-20提供

Hi,

all.

问题如下:

 

在调试完接收AGC功能后,我进行接收的中射频信号质量测试。

 

使用信号源仪器灌入调制信号进行测试。

 

 

 

测试的思路大致如下:

 

    1. 信号源仪器发出基带调制信号,如QPSK 、pi/4 DQPSK、 16QAM、64QAM;

    2. AD9361在较好的接收强度下(-30dBm上下)接收;

    3. FPGA直接实时绘制接收的IQ图,以此来查看(AD9361出来为零中频复信号)。

 

但是在实际测试中,有如下几个疑惑点可能会对测试造成影响:

 

1. 信号源仪器和板子时钟源差异,这点我已通过使用外部仪器的时钟源输入到AD9361解决;

 

2. 信号源发出的信号一般会经过成型滤波(根升余弦、升余弦、高斯),所以一般要求接收基带需要对应的匹配滤波。但是这点上,我是想直接去查看IQ图,也就是不经过匹配滤波(那样可能需求针对去增加代码)。另外,如果发射rectangle方式,这种经过实际的中射频链路,是会有信号失真。所以也不好用来评估IQ图。

然后 我进行了接收通道测试:

1.  AD9361配置:

        状态机方式: FDD;

        时钟源: 外部10MHz(仪器输出)

        发射频点:  2.4GHz;

        接收频点:  1GHz;

        中频滤波:  LTE 5MHz模板 (信号带宽4.5MHz)

        接收增益:  Slow Attack AGC方式

                          AGC设置如下:

 

,  其他默认。

 

2. 测试方案:

     1. E4438C作为信号源 ,产生对应的调制信号,仪器发射频点对应子板接收频点2.3GHz;

     2. 测试调制信号(单载波):

                  2.1.   4QAM  、   16 QAM  、 pi/4 DQPSK;

                  2.2.   成型滤波器:  根升余弦(0.35)、升余弦(0.35)、高斯(0.5),矩形窗

                  2.3.   符号速率:  500KSPS 、 1MSPS。

3. 评估方法:

   因为AD9361接收输出的为零中频正交两路信号,因此直接抓取IQ信号,通过FPGA内嵌逻辑分析仪(chipscope)查看IQ轨迹图。

 

4. 测试结果(这里展示16QAM,rectangle成型的测试结果)

 

1. 本人测试结果-- 在zedboard板子上测试

    

                           图1.   16QAM接收轨迹图, 符号速率500KSPS,矩形窗(Rectangle)成型发射

 

 

2. 朋友测试——(某公司使用AD9361自己做的板子测试)

 

 

其他说明:

   测试之前,我已经完成芯片的数字接口测试,即在基带芯片发射随机数据,通过AD9361的loopback功能(寄存器0x3F5=0x01),接收数据是一致的。

   另外,基带设计上面,接收IQ数据通道的时钟采用AD9361随路过来的时钟,所以数据接口方面应该没有问题。即参考如下方式进行:

 

 

 

 

   我的轨迹图上的符号点还是显得较发散,正常来说这个点应该相对收敛集中的。

 

 

 

    我和朋友的板子是有差异(他是他们公司自己做的硬件板子),其他方面,我是采用LTE 5M模板(AD936x Wireless Transceiver Evaluation工具里面直接有)。

結果