已回答假定已回答

AD9826内部基准电压的问题

adbbs211 在 2016-10-19 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2016-10-20提供

手册上在AVDD=5V,DRVDD=5V等条件下给出的基准电压DIFFERENTIAL VREF(CAPT-CAPB)是2.0V,但是由于应用需要,把DRVDD改成了3.3V,其他不变,电路设计参考的是手册里面的典型电路。我想请问的是在这种情况下的基准电压是多少呢,还是说不变呢。

 

做了个实验,用AD采集一个方波(高电平3.3V,低电平0V,占空比50%,频率1.6M),CDSCLK1/CDSCLK2的频率也是1.6M,ADCCLK是4.8M,在上位机上显示的数字信号数值近似是52000,如下图。如果按基准电压2V算的话,结果对不上。不知道哪里出问题了,还请帮我专家解释一下,谢谢。

B.jpg

結果