已回答假定已回答

AD9361多片工作外部LO问题

蒲德胜 在 2016-10-20 詢問的問題
最後回覆由xfz於2016-10-25提供

    AD9361芯片多片同步使用,手册对于外部本振(LO)相关的描述太少,希望专家帮忙解答,非常感谢!

问题如下:

  1. AD9361的外部LO输入信号需要方波还是正弦波比较好?参考原理图使用的是13617CF扇出芯片,理论上该芯片输出为方波,但方波谐波较大。我们计划采用ADCLK948,不知是否可行?(要求外部LO工作频率为700~4000MHz
  2. 能提供LO输入的参考电路或者主要芯片型号?
  3. 对于AD9361使用内部LO时,外部LO信号是否需要断开?不断开是否影响内部LO工作?

結果