已回答假定已回答

AD7760的17号引脚偏置电压不对!

Axiba 在 2016-10-22 詢問的問題
最後回覆由Yaao於2016-11-1提供

     我的一块板子上有3片AD7760,参考电压用了3片独立的ADR434,4.096V,根据手册来说,如果参考源是4.096V,那么17号引脚下拉一个160K的偏置电阻到地,以便使得偏置电流为25uA,反推出正常的电压为25uA * 160K = 4V。

     但是发现其中有两块AD7760的该引脚电压是3.2V,另一块是4点0几伏,(3块用的电阻都是160k)这导致不正常的那两块与正常的这一块的最终转换结果的幅度也刚好差一个3.2 / 4 = 0.8的倍数关系。

     请问我的那两块出了什么问题?我可以直接修改电阻来使偏置电流为25uA吗?这样转换结果应该就都一样了。但为什么是3.2V,这还是不正常吧。

結果