ADIForum

我最动芯的ADI新品评选

ADIForum 員工 在 2016-10-25 建立的討論區
最後回覆由孙治国於2016-12-17提供

弹指一挥,2016年所剩时间已不多咯,快到年底啦~

 

截至到今天,ADI在2016年发布了19款产品,产品包括了放大器、数据转换器、数字隔离器、电源管理、微控制器、射频收发器……这里,坛主将带领大家一起回顾下这些新品,其中不乏将影响未来电子技术应用趋势的大牛产品哦~

 

作为一枚工程师,对每一款与你工作紧密相关的新品,你一定细致阅读其每一个关键指标参数,每一丝改善你一定会从内心欣喜,对么?

 

so,对我们的19款新品,哪款最让你动芯?

 

欢迎跟帖,当一回评委,选出你最动芯的ADI新品——选择条件:与你设计或学习最相关,你最关注……

 

活动时间:即日~2016年11月30日

 

参与方式一:跟帖说出你最关注的一款或几款产品,并说明比较关注的原因;

参与方式二:跟帖说说哪款产品对你的设计将有所帮助,对比过往的方案该芯片将可能帮助你解决哪些问题?

……

Anyway,任何结合你工作或学习,对所有相关新产品的评述都算有效参与。

 

 

 

2016新品介绍如下:

 

射频:

AD9371——简化射频系统设计

作为RadioVerse技术和设计生态系统发布的一部分,AD9371是一款高度灵活的运营商级片上系统无线电解决方案,在标准工作条件下实现了300 MHz到6 GHz的宽RF调谐范围、100 MHz信号带宽以及低于5W的功耗。它可以取代或消除多达20个分立无线电器件,且能用作多种应用和标准的通用设计平台,提高研发效率并缩短终端产品的上市时间。

 

更多详细介绍见链接:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/wideband-transceivers-ic/ad9371.html

a66ff4cb-4a7d-45e4-9131-dc1122b8a6cb-original.jpeg

 

HMC-C582、HMC-C583、HMC-C584、HMC7891——加快原型开发和产品上市

新模块是对ADI公司现有产品的补充,四款新模块分别是HMC-C582、HMC-C583、HMC-C584、HMC7891,能提供易于使用、完全集成且密封的解决方案,可大幅缩短设计周期的概念验证阶段,有助于减少组装、测试和验证设计所需的内部技术支持工作量。

 

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/9-20-2016-adi-expands-portfolio-high-performance-rf-microwave-standard-dodules.html

 

处理器:

ADSP-CM41x——创新型混合信号控制处理器

ADSP-CM41x系列旨在大幅简化系统设计、降低成本并改进太阳能、能源存储和电动汽车配套设施的效率和安全性。该系列设计的核心是突破性的"独立双核"安全概念,将安全冗余和功能集成于一个芯片中。同样重要的是板载集成优化的硬件加速器,不仅为处理器内核减负,还可提高内核处理能力。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/2-23-2016-precision-power-conversion-platform-enables-disruptive-inverter-technology.html

 

ADSP-SC57x和ADSP-2157x——可实现出色的音质和更高性价比、更可靠的音频系统

利用单芯片多核SHARC处理器ADSP-SC57x和ADSP-2157x系列可实现出色的音质和更高性价比、更可靠的音频系统,提升音频体验。该系列集ADI SHARC技术和ARM®Cortex-A5系统控制能力于一体,提供针对复杂应用的高性能、低成本解决方案。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/06-16-2016-new-analog-devices-sharc-processor-platform-delivers-superior-sound-experience.html

 

数字隔离器:

ADN465x——业界速度最快的LVDS信号隔离器

低压差分信号(LVDS)数字隔离器系列ADN465x,旨在改善工业仪器仪表和可编程逻辑控制器(PLC)应用的性能、可靠性及功耗。与以前的定制方案相比,现在利用ADN465x器件可以直接隔离高速串行LVDS信号,无需进行解串行化处理。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/2-11-2016-perform-reliability-measurement-confidence-in-harsh-industrial-environ-improved.html

 

数据转换器:

AD9162——改善电视观赏体验的数模转换器

新型数模转换器AD9162代表着一次行业突破,可为宽带和无线服务运营商提供业界最高的带宽和动态范围,无需高成本的大规模架构或转换器设计变更便可满足消费者不断增长的高质量、不间断数据和视频流需求。它能把未来的电视体验带给当今的家庭观众,支持观众在更多频道上以史无前例的传输和下载速度享受超高清(UHD)和4K电视。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/7-11-2016-analog-devices-d-a-converter-improves-television-viewing.html

 

AD9164——高精度新型数模转换器

AD9164数模转换器拥有从音频到6 GHz的频率覆盖范围,这使得测试仪市场离通用无线测试平台更近一步。对于智能手机测试仪等精密仪器仪表设备的设计人员,这款新器件可提高测试的精度和速度,有助于加快产品上市,同时显著降低测试仪复杂度并减小其尺寸。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/8-8-2016-da-converter-offers-more-accuracy.html

 

Σ-Δ型ADC——改善仪器仪表、能源和医疗保健应用中的信号质量监控

24位同步采样Σ-Δ型ADC系列,可用于宽带宽、高密度仪器仪表、能源和医疗保健设备。ADI推出的AD7768系列的每一条通道均集成功率可扩展调制器和数字滤波器,可实现仪器仪表应用中交流和直流信号的同步、精确测量——包括调制器数据采集、音频测试和资产状态监控。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/6-6-2016-sigma-delta-a-d-converters.html

 

HMC8100和HMC8200——高集成度Rx/Tx转换器

对于微波和毫米波移动运营商及电信设备制造商而言,这些器件可以大幅提高可靠性、降低成本并缩短产品上市时间。新的Rx/Tx转换器别具一格地整合了许多功能,可取代多种分立器件,为微波回程应用提供单一来源的高性能解决方案。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/09-21-2016-analog-devices-rxtx-converters-enable-more-reliable-mobile.html

 

电源管理:

ADP509x——使能源稀缺的物联网应用实现更快速、更高效能量采集

由于采用独特的电路设计,ADP509x位列市场上效率最高的能量采集PMU之一,可将采集到的电能转换到16 μW至100mW范围,工作损耗仅为亚μW级别。 ADP509x还提供当今最快的冷启动时间。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/2-23-2016-energy-harvesting-power-management-unit.html

 

射频收发器:

ADF7030-1——为物联网和无线应用提供可靠无线连接

ADF7030-1是一款低功耗、高性能的无线电收发器,适合电池供电应用,能够实现更加可靠的无线连接,减少重试次数和数据包丢失,还能延长电池寿命。ADF7030-1采用高度灵敏的接收机,具有出色的抗信号干扰能力,并且提供低功耗模式,在休眠模式下的电流达到行业最低。该收发器采用ADI的高级无线电技术设计而成,是物联网(IoT)设备、智能计量、安全和楼宇自动化、工业控制、无线传感器网络用户的理想之选。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/6-22-16-transceiver-provides-reliable-radio-connections-extended-battery-life.html

 

传感器:

ADUX1020——改善手势识别应用可靠性的光学传感器

ADUX1020可通过单个传感器测量对象的位置、距离和手势,相比现有解决方案具有更佳的检测精度和可靠性。需采用多个传感器的竞争型解决方案通常精度较低,因为传感器从不同角度"看到"的对象都有所不同,使得信号难以组合。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/6-21-2016-analog-devices-optical-sensor-gesture-recognition.html

 

 

 

 

 

稳压器:

ADP176x和ADP715x——新型低压差稳压器可实现更干净 、更快速的通信

具有超低噪声性能,可消除系统干扰噪声,并改善接收器、发送器和音频质量。目标应用包括:无线基站、有线通信、工业仪器仪表、高端音频设备和医疗设备。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/3-16-2016-analog-devices-low-dropout-regulators.html

 

微控制器:

ADuCM302x——帮助物联网应用延长电池寿命而不牺牲安全性和可靠性

ADuCM302x系列微控制器即为物联网提供系统级解决方案,并在更接近传感器的地方实现智能决策。这些产品与ADI广泛的兼容检测和无线通信技术组合互为补充,拥有齐全的软件和硬件开发工具支持,可以帮助集成商优化解决方案,满足其特有的应用需求。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/2-22-2016-microcontroller-series-enables-longer-battery-life.html

 

硅开关:

ADRF5130——高功率(44 W峰值)单刀双掷(SPDT)硅开关

ADRF5130使得设计人员可以缩减蜂窝无线电系统的硬件尺寸和偏置功耗。新一代通信基础设施的数据容量越来越高,蜂窝无线电前端必须缩小尺寸并提供更快的速度来满足更高数据使用量的需求,ADRF5130开关通过高集成度来满足这些需求,无需外部元件。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/5-16-2016-analog%20devices-silicon-switch-reduces-size-and-power-consumption.html

 

数据采集系统:

AD7161——全新数据采集系统(DAS)

AD7616 DAS通过集成16个通道的双路同步采样,可在有更多通道数采样的应用中减少对多个部件的需求,从而简化了设计并降低了系统成本。AD7616 DAS适合一系列配电应用,例如低压继电保护和配电馈线终端。该器件也是多相电机控制和工业仪器仪表应用的理想之选。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/9-13-2016-data-acquisition-system-protects-smart-grid-equipment.html

 

MEMS加速度计:

ADXL354和ADXL355——可实现结构缺陷的早期检测

ADXL354和ADXL355加速度计的低功耗性能可以延长电池寿命,同时通过降低电池更换次数而延长产品寿命。ADXL354和ADXL355的低噪声加上低功耗性能使得现在能以高性价比实现低电平振动测量应用,比如结构健康监控(SHM)。此外,ADXL354和ADXL355加速度计的倾斜稳定性提供了温度与时间范围内的出色可重复性,是采用惯性测量单元(IMU)和倾角计的无人机中方向与导航系统的理想之选。

 

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/10-3-2016-analog-devices-mems-accelerometers-enable-early-detection-structural-defects.html

 

模拟前端:

AD8233 AFE——新一代低功耗生物模拟前端

AD8233 AFE是一款全集成式单导联心电图(ECG)前端,设计成一个紧凑易用的器件,该器件2.0mm × 1.7mm的超小尺寸特性使得可穿戴健康设备能实现尺寸更小、重量更轻且更易穿戴的设计。利用它可实现尺寸更小、重量更轻、外观更隐蔽、电池续航时间更长的心脏监护设备。

 

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/products/application-specific/medical/ecg/ad8233.html#product-overview

 

频率合成器:

ADF4355——集成压控振荡器的锁相环频率合成器

ADF4355的工作频率可高达6.8 GHz,对于业界当前的载波频率,如此高的频带可提供相当大的裕量。设计用于蜂窝基站时,无线服务提供商可利用ADF4355的高工作频率和低VCO相位噪声来提高呼叫吞吐量和手机信号覆盖范围,使每台基站能服务更多用户,而成本则无明显增加。

 

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/pll-synth/plls-w-integrated-vcos/adf4355.html

ADF4355.jpg

結果