已回答假定已回答

AD2S1210的LOT问题咨询

Panny 在 2016-10-27 詢問的問題
最後回覆由nandin於2016-11-7提供

关于AD2S1210的应用,现在有个棘手的问题请教。

我们现在使用的旋变解码芯片型号及设置如下:    

           RDC is AD2S1210DSTZ

  1.    Clock is 8.192Mhz
  2.     12 bit mode
  3.    Address 0x8D36

 

   电机6对极,最高10000rpm。现在的问题是我们每次控制电机运行到9700rpm以上必然会报LOT故障。

   参考 AD2S1210 SPEC  P4页。

   Tracking Rate(12Bit clk=8.192Mhz) 1000rps(= 60000rpm
   电机  9700rpm 运作时 ,电机6对极(9700rpmx6 = 58200rpm)
   电机9700rpm的时候,已经很接近Tracking rate的极限了。
   请问:1,1000rps是否是1000转每秒的意思?我们这样分析是否正确?
         2,如果我们分析正确,请问在软件上能采取什么措施避免这个LOT故障?
         3,我们现在在控制软件上完全屏蔽LOT故障,电机是可以运行到10000rpm以上。请问有什么风险?

結果