已回答假定已回答

ADT7310相关技术问题

join.l 在 2016-10-26 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2017-10-1提供

您好,我使用ADT7310时候,遇到这样的问题:

单次采样模式下,写入0x08和0x20,用示波器观察波形,经与PDF资料对比,是正确的。

间隔250ms读回温度数据时候,发现没有温度数据输出。

连续读取模式,写入0x54,用示波器观察波形也是正确的,同样没有温度数据输出。调整每次读取时间间隔,有温度数据输出,但是不正确。

片子是没有问题的。

请您指点下,可能是哪方面的问题呢……

結果