EmmaChen

给力!北京办公室乔迁现场Demo大揭秘~

EmmaChen 在 2016-10-31 建立的討論區
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2016-12-2提供

9月底咱们ADI北京办公区进行了整体搬迁,没到现场的小伙伴可看咱们的现场分享帖ADI北京办公区住进新家啦,求围观!集才华和智慧于一身的ADI有木有让你动心呢?

 

but~~乔迁现场除了美美哒的新家外,还有另一个重头戏—ADI产品Demo展示!是的没错,它们就这样赤果果滴展示在现场,没有亲临现场的小伙伴也不用遗憾,接着往下看,有图有真相~咱一一为您讲解!

 

ToF

ToF即一种利用光学系统感知距离的技术. 可以应用在AR/VR, 机器视觉, 无人机, 视频监控, 汽车测距以及工业应用. 目前的demo有如下特点

  • 基于CCD与高性能AFE             
  • 高达VGA的图像分辨率
  • 覆盖室内外多场景应用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IoT

超低功耗的ARM® Cortex®-M3处理器ADUCM3029,配合同样超低功耗全集成的基于ISM频段的无线收发器ADF7024/ADF7023以及完整的6LowPAN协议栈组成了一整套的无线组网解决方案。整个模块在休眠模式下,其功耗小于1uA

  • 最高支持300KSPS的无线收发速率
  • 支持AES-128硬件加密功能
  • 发射功率从-20dBm+13.5dBm可调
  • 自动频率跟踪和自动增益控制强化了通讯鲁棒性
  • 完整的通道空闲检测和应答机制保证每次传输的可靠性
  • 过采样功能可以实现16位的ADC采样精度

ADI无线组网解决方案系统由空间分布式自动传感器构成,用于监控物理或环境条件,如温度、声音、压力、湿度等。以合作方式通过网络将其数据传输到主要地点或基站。更多解决方案详情见以下链接:http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/apm/wsn-solution-2014.html

 

LVDS lsolator

DemoADN4650/1-基于iCoupler®技术的 600MbpsLVDS隔离器。ADN4650/1支持高达几百兆的数据通信,加强绝缘工作电压高达300Vrms,可承受10kV的电压浪涌,这些性能使它成为隔离模拟前端以及背板通信的高性价比的解决方案。Demo展示的是基于ADN4650/1的隔离式模拟前端的示例,AD7960被用来采集LED随亮度变化的电流,LED的亮度以及颜色变化可以在手机上通过蓝牙进行配置,采样数据通过ADN4651越过隔离带进入FPGA,利用LabviewPC上实时的显示采样的波形。

 

ADN4650是一款信号隔离式、低压差分信号(LVDS)缓冲器,数据速率高达600 Mbps,并且具有极低的抖动。该器件集成ADI公司的iCoupler®技术,增强了高速工作性能,可提供符合TIA/EIA-644-A标准的LVDS驱动器和接收器电流隔离。 从而实现LVDS信号链的直接隔离。LVDS和隔离电路采用2.5 V电源,提供高速工作和低抖动。 集成片上低压差稳压器(LDO)采用外部3.3 V电源可以提供需要的2.5 V电源。 额定温度范围为宽工业温度范围,采用20引脚宽体封装,具有5 kV rms隔离。

ADN4650产品介绍和相关资料见以下链接:http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/isolation/isolated-lvds/adn4650.html#product-overview

 

ADN4651是一款信号隔离式、低压差分信号(LVDS)缓冲器,数据速率高达600 Mbps,并且具有极低的抖动。该器件集成iCoupler技术,增强了高速工作性能,可提供符合TIA/EIA-644-A标准的LVDS驱动器和接收器电隔离。 从而实现LVDS信号链的直接隔离。该器件提供多种通道配置,ADN4651上的LVDS接收器内置故障安全机制,确保当输入浮动、短路或没有驱动而端接时,对应LVDS驱动器输出为逻辑1。LVDS和隔离电路采用2.5V电源,提供高速工作和低抖动。 集成片上LDO采用外部3.3V电源可以提供需要的2.5V电源。 额定温度范围为宽工业温度范围,采用20引脚宽体SOIC封装,具有5kV rms隔离。

更多ADN4651产品介绍和相关资料见以下链接:http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/lvds-mlvds/isolated-lvds/adn4651.html#product-overview

 

EM flow meter

电磁流量计(Electromagnetic Flowmeters,简称EMF)是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。电磁流量计由传感器和转换器两个部分组成。传感器部分包括磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里,等等。转换器的任务是对电极检测到的感应电势信号进行放大、滤波、采样、数字计算等处理,最终得到流速和流量信息。

ADI提出的电磁流量计解决方案(转换器部分),使用ADI公司高性能的放大器,模数转换器,数字隔离,电源等器件,采用全新的设计架构,在保证高精度的同时,可以大大简化电路设计和物料清单,并且在电路板面积、功耗等方面颇具优势。

ADI公司电磁流量计解决方案链接:http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/apm/flowmeter-solution-2014.html

 

ADuCM360 GUI

这是一款为ADIADuCM36x系列高精度模拟微控制器开发的工具。通过这款工具,用户在评估阶段可以快速的了解芯片复杂的模拟前端,配置模拟电路相关的寄存器参数,测试评估板的ADC噪声性能。更重要的是在产品开发阶段,用户根据实际的应用,通过工具可以产生配置模拟电路的代码,并且可以在用户的电路板上方便快捷的测量实际系统模拟前端的性能。这个功能可以大大的缩短用户的硬件调试和测试时间,从而加速用户的开发设计。

工具详情见以下链接(工具及仿真模型栏):http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/analog-microcontrollers/arm-cortex-m3-processor/aducm360.html#product-tools

 

 

Optical Controller

光模块控制器是ADI高精度模拟控制器的重要组成部分,实现了精密模拟功能,如高分辨率ADCDAC、基准电压源、温度传感器和一系列其它外设,与工业标准微控制器和闪存的完美结合。从光模块的发展进程不难看出,对其要求是速度越来越快,体积越来越小,功耗越来越低。光模块控制器作为光模块中不可或缺的重要组成部分,也面临着严峻的挑战,不断提出更高的性能要求。ADI的光模块控制器产品从2005年,第一代光模块控制器ADuC7020正式发布至今,已经经过了11个年头了,经历了三代产品(ADuC7020、ADuC7023、ADuC7021三代光模块控制器)的演变,以其越来越高的集成度和优越可靠的性能,在这一领域的中高端市场处于主导地位。

 

ADuC7020第一代模块,精密模拟微控制器,12位模拟I/O,ARM7TDMI® MCU内核。是一款完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash®/EE存储器。

更多ADuC7020产品介绍及设计资源见以下链接:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/analog-microcontrollers/arm7-core-products/aduc7020.html#product-overview

 

ADuC7023第二代模块,精密模拟微控制器,12位模拟I/O,具有增强型IRQ处理程序的ARM7TDMI MCU。是一款完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash/EE存储器。

更多ADuC7023产品介绍及设计资源见以下链接:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/analog-microcontrollers/arm7-core-products/aduc7023.html#product-overview

 

ADuC7021第三代模块,精密模拟微控制器,12位模拟I/O,ARM7TDMI® MCU内核。是一款完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash®/EE存储器。

更多ADuC7021产品介绍及设计资源见以下链接:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/analog-microcontrollers/arm7-core-products/aduc7021.html#product-overview

 

Energy Harvest

ADP5091是ADI公司2016年新发布的一款能量收集电源管理芯片,是目前业界冷启动状态下充电最快的能量收集芯片,它采用特殊的两级充电方案,极大程度地提升了充电效率。同时,单电感多输出的架构不仅提升了系统效率,还减小了系统尺寸。ADP5091能量收集演示主要是针对光和无线能量的收集、充电和电源管理。能量收集不仅可以延长电池寿命,还能实现类似于无线充电的功能。考虑到很多可穿戴设备对充电的便捷性和防水等级的需求,能量收集无疑可以满足这样的需求。同时,针对目前兴起的物联网应用中系统负载长时间待机的特性,ADP5091的低功耗性和低噪声特性能能够很好的满足待机寿命和无线网络传输的需求。

更多ADP5091产品介绍和相关资料见以下链接:http://www.analog.com/cn/products/power-management/battery-management/battery-charger-ic/adp5091.html#product-overview

結果