EmmaChen

【博客】设计工具: ADIsimRF(第1部分)

EmmaChen 在 2016-10-31 建立的討論區
最後回覆由EmmaChen於2016-11-3提供

作者:Jonathan Harris,ADI公司产品应用工程师

 

我正在撰写一系列有关ADI公司设计工具的博客。 现在,让我们讨论ADIsimRF工具。

 

这篇博客的话题源于一次展会期间,一位同事说我应该讨论ADIsimRF工具,并将其作为该系列博客的一部分。 我觉得这个主意很棒。 在开始讨论之前,需要声明,我的上一份工作就是在一家RF公司担任RF相关职位,那是我大学毕业后的第一份工作。 当时的同事都是渊博的RF工程师,我获益良多。 他们教会了我很多RF技术和专业知识。 种种经历后,我终于获得ADI公司高速ADC部门的工作机会。

 

可想而知,当同事建议我写写关于ADIsimRF工具的博客时,我马上来了兴致。 在过去四、五年中,我并没有太多机会开展RF频率相关工作。 我的高速ADC任务主要是针对400 MHz或更低,大部分应用的频率都在200 MHz左右。 人们常说“对某人来说是RF,对另一个人来说是IF”。 基本上,对某人来说似乎是高频率,而对另一个人来说可能就是低频率。 就我个人经验而言,我一般把400 MHz及以上看作RF。 部分原因是,我第一份与RF有关的工作未涉及任何低于400 – 450 MHz的东西。 我目前的高速ADC工作同样如此——大部分工作低于400 MHz,或许无法称为RF。 随着高速转换器进入GSPS时代——输入频率高达2 GHz——我接触到的频率也随之改变。

 

刚才我们简单回顾了一下历史,并简要讨论了IF/RF,现在让我们进一步讨论ADIsimRF工具。 ADI网站免费提供这款软件,填写一张小型软件申请表后即可下载: ADIsimRF,其屏幕如下:

图片a.jpg

 

ADIsimRF设计工具主页面

ADIsimRF允许在实验室工作台上对电路进行实际硬件原型制作之前分析信号链。 默认情况下软件加载10个级。 级数设置范围为1至20。有多种器件可用,包括巴伦、放大器、滤波器、ADC和DAC。 个别输入级可以选择输入,为各种器件确定多项参数(比如增益、输入/输出阻抗等)。 另外GUI底部还有输入信号统计数据部分。 输入信号统计数据框的右边是分析窗口,用于给出仿真结果, 可报告功率增益、噪声系数、输出NSD、SNR、OIP3等参数。 该工具可设置为分析发送或接收应用。 默认设置为发送。 作为ADC应用工程师,我通常使用ADIsimRF工具的接收功能。 在深入探讨完整的示例前,我想先花一些时间介绍这款工具的几个出色功能。 首先来看附带的计算器工具。

图片a.jpg

 

ADIsimRF计算器工具

计算器工具提供多种设置,允许用户在不同参数和单位之间转换。 默认情况下,设置选择Vrms、Vpp、dBV、dBm、mW,这对于像我一样接触高速ADC的工程师来说尤为有用。 我们来看一下这个例子。 对于ADC来说,确定哪种输入功率会产生1 dBFS输入信号通常很有用。 对于200 Ω输入电阻和1.75 VPP满量程ADC电压而言,该工具显示要实现1 dBFS,需2.8 dBm输入信号。 一般在实验室中,涉及ADC时,这些是最重要的参数。 我使用以dBm为单位显示输出功率的信号发生器,并使用已设置满量程电压且知道输入阻抗的ADC。 计算器工具还会返回以dBV为单位的RMS电压、以mW为单位的功率以及其他参数。

图片a.jpg

 

ADIsimRF功率/电压计算器工具

从这个工具开始入手会事半功倍,因为它针对我们的信号链设置输入条件。 在下一篇博客中,我们将继续讨论ADIsimRF工具及其功能。 我们将看到,实际上它在RF域与高速ADC领域之间架起了桥梁(至少是该工具的作用之一,这是我作为高速ADC工程师的观点!)。 这款工具有很多潜在用途,希望大家会喜欢。

 

ps.第2部分敬请期待

結果