已回答假定已回答

AD5162电位器调节问题

LIUJIA 在 2016-11-2 詢問的問題
最後回覆由momomomo90於2016-12-13提供

您好,本人已经购买AD5162双路256位可调电位器2.5K范围。实际电路中两路都用到,连接分别为W1,B1和W2,B2。(1)这个电阻值W1,B1和W2,B2一共是2.5K;还是W1,B1可调电阻范围最大可达2.5k ,同时W2和B2的可调电阻范围也是可以达到2.5k吗(两个电阻是否真正独立,相互不影响)?

 

(2)实际测量时,只有W1和B1的电阻范围发送0xff时可以达到2590欧,但是在发送命令时,同时发送0xFF时W2和B2的电阻最大才为590欧姆(不是所想的2500欧姆)。这种情况可能问题是什么,现在不清楚,请您给予答复,非常感谢!

結果