EmmaChen

在线围观慕尼黑德国电子展,精彩大揭秘、热点天天爆~

EmmaChen 在 2016-11-2 建立的討論區
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2017-2-13提供

版主最近变“爆料狂”了,前天刚爆完一个(电磁测量技术、标准、产品国际研讨及展会,ADI将展出这些东东 ),今天又来了。。。不过,你们肯定很喜欢对不对?哈哈

 

咳咳,进入正题~

 

一年一度的国际电子展就要开幕了,作为世界领先的电子展会、ADI最大的活动,我们可以卯足了劲做了充分的准备。在展会上将让ADI在汽车、医疗保健、过程控制、物联网、仪器仪表和能源领域的最新创新和解决方案令人眼前一亮。参展的小伙伴将与我们的专家和销售团队面对面、现场观看演示。

 

ADI坐标:

新慕尼黑展览中心(Messegelande,D-81823 München ,Germany )A4展厅,141号展位

9-140522162436237.jpg

 

 

ADI展台将演示哪些东东?版主在这里大致介绍下:

医疗保健演示:

  • 多参数可穿戴健康设备

了解ADI传感器如何结合在2016可穿戴式VSM平台中,以测量光学心率、心电图(ECG)和生物阻抗。该系统是围绕通过BLE进行通信的超低功率ADuCM3029 Cortex处理器而设计的,包括 ADPD103, 双通道 AD8232, 和ADXL362.

 

仪器仪表演示

  • ADI MEMS开关技术实现最先进的RF性能

成为见证全新ADI MEMS开关技术先行者。该技术提供高达32GHz的性能、业界领先的插入损耗、小尺寸以及超过10亿个启动生命周期,可以解决您最具挑战性的测试仪器仪表问题。了解我们首批采用此全新技术开发的ADGM1304和ADGM1004产品。

 

  • ADI独家开发的3 GHz信号分析仪

了解ADI产品组合的广泛范围和功能。信号链中采用ADI公司的46个器件,该分析仪的频率范围从近DC到3GHz,具有90dB的动态范围和100MHz的信号带宽。它包括公共安全、蜂窝、PCS、AM和FM广播频段。该分析仪使用各种的ADI公司器件,包括具有集成VCO的PLL、倍频器、混频器、开关、RF增益模块、差分放大器、精密高速ADC以及Blackfin®DSP。

 

  • 通过ADA4530-1静电计运算放大器测量光电效应

该演示利用ADA4530-1运算放大器业界领先的超低(亚fA级)输入偏置电流性能,以测量光敏发光材料射出的电子流。采用ADA4530-1的可购买微型电流表系统板展现了板级超低泄漏设计技术。

 

电能/计量演示

  • 使用mSure™技术检查和诊断电表

mSure™ 技术为现场仪表提供实时精度监测,同时改进对篡改和仪表故障的检测。它可以在其整个生命周期内扩展到整个仪表群,并且正革新电力公司维护智能电表现场资产的方式。

QQ截图20161101091519.png

mSure模型

結果