EmmaChen

慕尼黑电子展(德国),ADI将呈现的9大演讲

EmmaChen 在 2016-11-2 建立的討論區
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2017-2-13提供

慕尼黑电子展(德国)即将开幕,咱们已将介绍过展台的演示啦( 在线围观慕尼黑德国电子展,精彩大揭秘、热点天天爆~ ) 如此重大的活动,怎么可能只有展区的演示呢?今天版主就要介绍你们认识9位技术大咖,他们将在展会上发表主题演讲~

 

嵌入式平台会议发言人

Tom-Meany_副本.png

Tom Meaney

功能安全技术专家

主题:设计人员需要IC开发商提供何种功能安全模块

 

时间:11月9日 14:50-15:30 h

 

模块设计人员需要了解FIT率、故障模式和分布、诊断覆盖以及使用的开发过程。IC设计公司可以访问此信息和其他信息,但这些信息通常不会在数据手册中公布

Eric-Carty (1)_副本.png

Eric Carty

应用工程师

主题:ADI MEMS开关技术,一种服务于RF仪器仪表和测试系统需求的开关解决方案演进

 

时间:11月10日 16:00-16:40 h

 

测试系统设计人员正在寻找DC/0Hz至日光开关解决方案,以替代性能和生命周期都有限的大型机电继电器。

 

 

嵌入式论坛发言人

Jason-Lynch_副本.png

Jason Lynch

ADI公司物联网战略总监

主题:通过物联网实现转型

 

时间:11月8日 13:00-13:30 h

 

只有当投资具有明确的价值时,工业、医疗保健和汽车市场中普遍采用物联网才会加速。传感器的价值创造是物联网的关键推动力。物联网链上的智能价值创造将数据转化为知识和洞察力,但它依赖于前沿技术和解决方案来释放这一价值。我们将讨论一些推动"智能"物联网发展的关键挑战。解决方案需要解决从传感器到云的复杂系统和域问题。

pachchigar-maithil_副本.png

Maithil Pachchigar

ADI产品应用工程师

主题:下一代SAR ADC简化了精密测量

 

时间:11月8日 15:30-16:00 h

 

本次讲座将讨论在设计精密数据采集信号链时遇到的常见问题,以及如何使用AD400x系列解决这些问题。本次讲座将介绍AD400x系列的易用性系统级优势、其产品路线图和性能结果(包括20位)。我们还将介绍主要应用示例以及AD400x如何在多个终端市场中产生应用级影响。

Scott-Hunt_副本.png

Scott Hunt

ADI系统应用工程师

主题:静电计级运算放大器可实现光电效应的简单测量

 

时间:11月8日 16:30-17:00 h

 

1887年赫兹发现了光电效应,后来爱因斯坦阐释了这一现象,它是量子物理学发展的重要一步。本次讲座将使用ADA4530-1(静电计级运算放大器)和AD5791(20位DAC)讲解光电效应演示,以及如何使用它们来测量光子能量、响应光而射出的电子流和确定光电发射材料表面的功函数。

bob-clarke_副本.png

Bob Clarke

ADI公司系统应用工程经理

主题:LF-3 GHz信号分析仪,信号带宽为100MHz,动态范围高达90dB

 

时间:11月9日 11:00-11:30 h

 

即便是基本的信号分析仪也很昂贵。本分析仪采用各种新颖的电路技术,以最大程度地扩大动态范围和降低成本,包括用于6dB相位噪声改善的四路同步PLL/VCO、消除屏蔽需求的差分信号路径、微波带通滤波器、最小化所需LO和杂散数量的频率规划,以及带有可编程中心频率和带宽的带通Σ-ΔADC。

Castro-Gustavol_副本.png

Gustavo Castro

ADI公司系统应用工程师

主题:用于带电粒子检测的fA级安培计参考设计和开发模块

 

时间:11月9日 12:30-13:00 h

 

分析仪器仪表中采用的差分传感器通常需要调节电路,这些电路允许它们检测无限小浓度的某些分析物,进而产生难以测量的极低电流。基于最先进的静电计级ADA4530的参考设计解决了许多设计挑战,提供了一个简单且即时可用的开发平台。本次讲座将涵盖在开发此类前端时必须考虑的所有设计方面。

Kenneth-Waurin_副本.png

Ken Waurin

ADI公司战略营销经理

主题:汽车音频总线 - 用于新兴信息娱乐应用的数字总线技术

 

时间:11月10日 14:30-15:00 h

 

未来的汽车将拥有卓越的座舱声学效果、通过先进ANC系统减少环境噪声、提高语音识别性能和高效的座舱通信,从而大幅提升驾乘体验。A2B技术可通过低成本的非屏蔽双绞线电缆传输多个分立通道的数字音频,因而非常适合打造最具成本优势的系统方案。

Volker-Goller_副本.jpg

Volker Goller

Systems Applications Manager, Deterministic Ethernet, Analog Devices

Topic:Time Sensitive Networking for Industrial Applications

 

Time:November 10, 2016  13:30-14:00 h

 

TSN is widely hailed as a standard that will converge the networks in the factory with the front office. But how can the real-time networking requirements of the factory coexist with the best-effort chaos of the office environment? This presentation discusses what TSN is, what pieces can be applied to existing Industrial protocols, and how compatibility with standard networks can be achieved.

結果