已回答假定已回答

AD8367使用中关于VAGC问题

yilong 在 2016-11-4 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-12-15提供

      AD8367电路按照Datasheet中图34推荐电路连接,工作在70MHz,输入输出增加推荐的匹配电路。

使用中将CAGC由0.1uF改为1000pF(Datasheet中减小CAGC可减小AGC反应时间),CHP由10nF改为1uF。

       360截图20161104171305390.jpg

使用中发现问题:

注:同批次14块板子,只有4块会出现以下问题,其他都可正常工作!!!!

 

1 常温下, 加电后VAGC电压都会过冲到2.5V,并有一定概率无法恢复到正常值,导致信号无法正常放大。

2. 高温至70℃时,VAGC电压过冲到2.5V后,恢复到正常值的概率很大;但在50℃到60℃时VAGC在过冲到2.5V后,恢复到正常值的概率很小!!!

3.将CHP电容去掉后,VAGC过冲到1V后很快恢复正常,并且在高温下也能完全正常工作

4.将CAGC改为推荐的0.1uF后也能完全正常工作

 

问题: 

1.为什么会出现VAGC电压过冲问题??其恢复的机理是什么??

2.为什么高温至50℃到60℃时出现的概率大,常温和70℃时出现的概率小??

3.为什么去掉CHP电容后,VAGC过冲到1V后很快恢复正常??

4. 为什么将CAGC改为推荐的0.1uF后就能正常工作??

結果