已回答假定已回答

AD8561双电源比较器一个噪声问题

王一一 在 2016-11-7 詢問的問題
最後回覆由王一一於2016-11-10提供

使用信号发生器提供一个±1.5V的1KHz正弦波,经过一个500Hz-4500Hz的带通滤波器(不接滤波器后面的振荡时间更长),再进入AD8561的过零比较(也试过0.7V回滞比较出现了同样问题),输出电平在0到1翻转和1到0翻转的时候有一些振荡。长度9微秒,幅度1.6V,频率27MHz到28Mhz之间。我想知道振荡是怎么引起的?

TEK00017.BMPTEK00015.BMP

結果