已回答假定已回答

host如何通过spi下载ldr到ram中

wenjunhe 在 2016-11-7 詢問的問題
最後回覆由HenryL於2016-12-23提供

目前通过sigmastudio中的Boot Target已经可以将ldr代码下载到ram中,

希望实现在imx6q(主)上,将ldr通过spi下载到sharc的ram中运行,

我已经有了一个编译好的ldr,通过sigmastudio

的Boot Target方式下载的时候,在下面的Log中能看到Block write

Application 0x0000等信息,我在imx6q中,如何通过spi将ldr写到

sharc的ram中,请问下载的时候,是如何将ldr分成不同的包下载的

我将地址指向0x0000,后面跟着所有的ldr数据,这样的方式不对,

请问正确的方式是什么,谢谢

結果