已回答假定已回答

AD7091R-4BCPZ设计问题

jxljb 在 2016-11-8 詢問的問題
最後回覆由孙治国於2016-12-8提供

使用AD8275AD7091R-4BCPZ-RL7设计4ADC采集电路上报给CPLD

1.在测量0~10V输入时,AD8275ref1ref2GNDAD7091Rref2.048V

2.在测量-12V~+12V输入时,AD8275ref1ref22.5VAD7091Rref5Vref191更换为ref195

问题:

1.使用1ref192是否可以满足4AD8275的参考电压的电流需求?

2.AD7091Rmuxout直连ADCinPCB布线上是否有屏蔽要求?什么情况需要增加filter

3.AD7091RSDO是否需要加47K上拉?其他SPI管脚是否有上下拉要求?

4.convstresetcs是否需要10k上拉?

 

結果