已回答假定已回答

AD8367

liveinwater 在 2016-11-10 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-12-18提供

问题有二,主要针对用AD8367进行AGC设计。

 

1.AD8367的datasheet中标明频率范围为LF-500MHz,此处LF是否指30~300kHz?该芯片实际的最低频率大概是多少呢?而在数据手册所给的表格中,基本都是开始于10MHz,那么对于更低频率的是否适用呢?或者是不是在低于10MHz时该芯片性能较差?

 

2.芯片为单电源供电,那么它的AGC电路能不能在无偏置的正弦信号下工作呢?

 

 

例如,我的信号频率是在1MHz~15MHz之间,是一个无偏置的标准正弦信号,幅值在-250mV~250mV之间,500 mVp-p,是否可以用该芯片进行AGC设计?

 

恳请诸位不吝赐教,万分感谢!

結果