EmmaChen

新一期《模拟对话》杂志,免费索取中!

EmmaChen 在 2016-11-11 建立的討論區
最後回覆由孙治国於2018-1-28提供

《模拟对话》 是一份ADI出版的免费科技杂志。自公司创立后的第二年即1967年以来,每月发行一期。《模拟对话》起到论坛的作用给大家提供了一个交流的平台。人们在此交流有关现实世界中信号处理系统设计的电路、系统以及软件各方面的创意、解决问题的答案以及远见卓识。

 

最新一期(第50卷第三期 )新鲜出炉,点击http://h.analog.com/cn_analogdialogue 可免费索取印刷版哦~

 

电子版下载请点击:http://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-50/number-3/articles/volume50-number3_cn.pdf

QQ截图20161111094600.png

本期内容摘要:

最新RF DAC拓宽了软件无线电的应用视野

在通信系统的发射机端,一种名为RF DAC的新型高速数模转换器能够直接同步RF信号,而无需传统的模拟上变频模拟无线电链路。RF DAC与JESD204B高速串行接口配合使用,使DAC的有效控制和输出数据的传输得已实现,让传统的无线电设计相比前几代的RF或IF类DAC更高效。本文详细探讨ADI的新型RF DAC架构、应用和性能。

 

数字下变频器的发展和更新——第一部分

无论最终应用是通信应用、航空航天/防务应用,或是仪器仪表应用,目标频率都越来越高,并进入了RF和微波频谱。很多现代无线电接收机架构包含下变频级,可将RF或微波频段向下转换至中频,以便进行基带处理。本文阐释具有集成数字下变频功能的新一代RF ADC如何免除模拟下变频级,并允许RF频率域中的频谱直接向下变频至基带进行处理。

 

GSPS ADC开拓多频段接收机的新疆域——第一部分

回程服务供应商必须响应市场对更快数据速率和更低价格服务的需求,他们面临着两难的处境:更快的数据速率意味着更多带宽,也就需要更快的处理和更多的系统成本。RF采样ADC为此提供了解决方案,它集成了定制型数字处理模块以降低数据速率,从而可以使用成本更低的FPGA作为处理器。本文基于AD9680 RF ADC讨论针对TDD LTE频段34和39的多频段无线电接收机设计的使用案例。

 

ADC中的集成式容性PGA:重新定义性能

对于很多应用,容性可编程增益放大器(PGA)相比传统的阻性PGA具有更佳的性能。例如,它们提供针对模拟输入信号的更高共模电压抑制能力,这一特性在传感器应用中非常重要。本文介绍斩波电容放大器如何工作,重点介绍当传感器小信号需要接近供电轨放大时此架构的优势。分析的应用示例包括温度测量(RTD或热电偶)和惠斯登电桥。

 

零中频的优势:PCB尺寸减小50%,成本降低三分之二

零中频(ZIF)收发器架构是高性能软件定义无线电信号链集成的关键促成因素和优化解决方案。但是,为了实现这个目标,必须克服ZIF方法的某些局限性,以满足当今高端宽带无线应用所需的性能、捷变性和灵活性要求。这些局限性已经通过创新得以解决,作者将详细介绍高性能ZIF收发器实施的架构和性能数据。

 

射频收发器为航空航天和防务应用提供突破性的SWaP解决方案

在当今的军事系统设计中,必须能够做到事半功倍,另外SWaP缩减(尺寸、重量和功耗)也是关键的系统设计要求。在很多军事应用中,新一代的集成式RF捷变宽带收发器实现了SWaP缩减。在本文中,作者讲述道:“新一代航空航天和防务平台将要求采用全新的射频设计方法。在这类方法中,若干平方英寸的现有平台将集成到单片器件中。软件与硬件之间的界限被模糊。”本文探讨集成式可编程RF收发器信号链解决方案,它能够应对SWaP缩减。

結果