已回答假定已回答

请教大家关于ad9364的初始化配置问题问题

binghe 在 2016-11-13 詢問的問題
最後回覆由孙治国於2016-11-28提供

大家好:

目前因为项目需要,我们采购了一块FMCOMMS4的开发板,我在已有的xilinx vc707上开发直接开发我的FPGA代码。目前SPI接口以调通,能正确的写入和读取数据。我想问的问题是:

1、如果我没有对AD9364初始化的话,是否AD9364依然处于它状态机的空闲或者是等待状态。

2、我将0x009配置为0x07,0x00a配置为0x17后,我用示波器测试CLK_OUT没有时钟输出,请问在怎么配置我才能     在     CLK_OUT测到时钟信号。

2、是否ad9364没有工作起来的话,FMCOMMS4的led灯是不会亮的。

3、能否提供一个初始化寄存器的脚本,使我在当前能将BBPLL,TXPLL、RXPLL完成锁定。

小弟万分感谢!!!

結果